This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:API 操作问题

Guru**** 2555650 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1449486/dlpc3478-api-operation-problem

器件型号:DLPC3478

工具与软件:

大家好、TI 团队
我们知道 DLPC3478固件已更新至版本9.X、需要匹配 GUI 版本3.2.X 或更高版本才能正常使用。
在 DLPC3478固件的9.X 版本中、已在时序表中添加了参数 PatternSetEntryIndex。 在 DLPC3478API 上、通过添加此参数、API 可以运行。
但是、仍然存在 API 的"程序和加载模式"功能无法正常使用的问题。 下面是该代码的屏幕截图。

如果我们对固件进行降级并使用版本7.X、那么可以正常使用 API 的"Program and Load Pattern"功能。

我想、也许是3478固件版本9.X、代码已经被修改、那么在它可以正常使用之前、需要同步修改 API。

但是、我刚刚再次从 TI 下载了 DLPC3478 API。 COM 了、发现它仍然是旧版本 DLPC-API-1.10。 如果没有新的 API、我将更难解决这个问题。

因此、我需要知道 API 需要修改哪些内容才能确保正常使用"Program and Load Pattern"函数。
我已请求 TI 团队帮助我验证和解决问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan
    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junfa Ye

    我共享了通过消息更新的 API。 如有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Kirthi Vignan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirthi、

    它可以解决我的问题、谢谢。