This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:基于 DLP4710LC 且具有双路 DLPC3479和 DLPA3005的定制电路板。

Guru**** 2579895 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1449128/dlp4710lc-custom-board-based-on-dlp4710lc-with-dual-dlpc3479-and-dlpa3005

器件型号:DLP4710LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479DLPA3005

工具与软件:

尊敬的 TI 专家


我们拥有基于您的组件的设计、可集成到我们每年数千个安装的应用中。
我们根据采用双 DLPC3479和 DLPA3005的 DLP4710LC 建议参考设计、设计了定制电路板。


我们当前使用的固件为8.3.0、具有此设计配置:
DMD:DLP4710LC
控制器:DLPC3479
PMIC:DLPA3005
照明:3 LED (RGB)
I2C 地址:0x36
DMD 引脚映射:选项1

固件启动阶段后、RESET_Z (1.8V)和 INT_Z (2.4V)信号处于高电平。
初始化过程已完成、我们在​​DLPC3479主设备和从设备的 N8引脚(HOST_IRQ)上看到所连接 LED 的高电平值。
在 DLPA3005的输出端、我们看到 DMD 电源电压为0V、具体而言:
DMD_VRESET = 0V
DMD_VBIAS = 0V
DMD_VOFFSET = 0V
此外、VLED 信号的值保持为0.9V

我们还使用固件8.4.0的最新可用版本测试了环境、但具有相同的效果。
我们现在将重点介绍版本8.3.0


要完成板验证、我们需要检查什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    熟悉此平台的人今天离开办公室、但明天会回来。  我已将这项调查指派给他们。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    我必须对其进行测试。 请给我一些时间来测试8.4.0。

    官方 EVM 采用 DMD 引脚映射选项2。 您可以制作自己的电路板并按照我认为您已经完成的方法执行引脚映射选项1。

     固件选择器工具 应具有最新固件的所有变体、对于任何解决方案都应遵循。 更新是在修复错误并添加其他功能之后进行的、很遗憾、我尚未测试 您的组合的最新解决方案、因此我将很快进行测试。

    如果您能够实现8.3.0的工作、我建议使用您计划在应用中使用的图形集继续进行评估。 很抱歉、我无法告诉您的应用程序。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron Black、

    感谢您的反馈。


    调整8.3选项而不是8.4选项没有问题。
    目前最阻碍的是它们两个都不能在我的板上工作。


    我可以查看什么来了解我的电路板处于何种阻断状态? 为什么在 DLPA3005的输出端、我们看到 DMD 电源电压为0V?

    感谢您的帮助

    此致!

    Amedeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    很抱歉、我之前没有问过这个问题、您位于哪里?  

    您能否共享系统上电序列的示波器捕获? 这将是:

    1. 系统电源(12V)
    2. 5V 电源(最好在 PMIC DLPA3005附近)
    3. 2.5V 电源 (最好靠近 PMIC DLPA3005)
    4. 在(主 ASIC 的 GPIO_08上进行工程 、还最好靠近 DLPA3005)

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我们位于瑞士。

    系统电源为19V。

    如 DLPA3005数据表中所述:"对于2.5V LDO、这些 LDO 的输出电容应为2.2 μF;对于5V LDO、这些 LDO 的输出电容应分别为4.7 μF (引脚91和引脚92)。"

    我共享上电序列的捕获。

    黄色    SYSPWR
    蓝色    PROJ_ON
    紫色    SUP_5P0V
    浅蓝色   SUP_2P5V

    SUP_5P0V 和 SUP_2P5V 在 SYSPWR 的情况下上升到预充电电平、并在 PROJ_ON 拉至高电平后(在 SYSPWR 之后4秒、我的 MCU 升高 PROJ_ON)达到满电位。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    感谢您如此快速地提供这些信息!

    我需要尽快与我的团队讨论、我很快就会回复您。

    感谢您的耐心等待!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    我想我需要更深入地看一下这个设计。 您能接受我的连接吗、我们将使其离线。

    如果有更新、我将回到这个主题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    确定我会接受您的连接、但我到底需要做什么?

    好的

    Amedeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amedeo、

    我将通过私人消息进一步联系您。 谢谢!

    同样、在我们得出结论后、我将保持这种跟踪分辨率开放。

    此致!

    亚伦