This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:GUI 不工作

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1452528/dlpdlcr3010evm-g2-gui-not-working

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具与软件:

大家好、我正在尝试使用 GUI DLP Light Crafter Display V 7.4、但它无法正常工作。 在文档中、它介绍了 V7.0、因此接口完全不同。 请在这方面提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否说明什么不能与 GUI 配合使用? 最新版本是 v7.4、前提是最近的文档没有反映出我会注意将其修复。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    我正在尝试调整显示设置(更改投影的宽度、高度等)。 这些选项在新的 GUI V7.4中不可用、但旧版本中似乎可用、如 GUI 指南文档中所示。 您可以帮助我解决这个问题吗?如果可能、请帮助我获得 V7.0 GUI、在您修复 V7.4问题之前、我现在可以使用它进行工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说这些选项在 v7.4 GUI 中不可用? 不支持分发旧版本的 GUI、并且就我所知、这些命令都受支持。 此外、您还可以尝试使用高级模式、该模式还分解了一些其他命令

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 v7.4、我无法找到 EVK 的显示控制、您可以在7.0版的 GUI 指南中看到这些控制。 我尝试重新安装软件并尝试了不同的笔记本电脑,但结果相同。 我需要访问简单模式、像它为我设置的默认高级模式那样打勾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何启动 GUI? 您应该在以下文件夹路径中使用标记为"DLP LightCrafter Display v7.4"的快捷方式: C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Texas Instruments\DLP LightCrafter Display v7.4

    此致!

    最大值