This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530S-Q1:关于 DLP5530 DMD SubLVDS 的工作频率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531-Q1, DLP5533A-Q1, DLP5530Q1EVM, DLP5530-Q1, DLP5530PGUQ1EVM, DLP5530PROJQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1448762/dlp5530s-q1-about-dlp5530-dmd-sublvds-operating-frequency

器件型号:DLP5530S-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530Q1EVM、TPS99000 、DLP5531-Q1 、DLP5533A-Q1、 DLP5530PGUQ1EVM、DLP5530PROJQ1EVM

工具与软件:

大家好、TI 团队:

   我去做了 DLP 产品的 RE 测试,我们的产品使用了 DLP5530 DMD , 在 RE 测试的结果,我发现一些频率 超出了限制,如600MHz、660MHz、720MHz……、如下图:

  我想知道间隔60MHz 频率从何而来?  它是否与软件程序有关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    此申请已分配给最能为您提供帮助的人员。  他们将在第二天或第二天作出回应。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,Fizix, 我很高兴等待 他们的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建永:

    您是否使用 TI DLP5530Q1EVM 运行此测试、或者这是定制设计? 请告知我们。


    对于我们的 EVM、DLPC23x + DLP553x 的运行速度只能为600 MHz。 我不知道我们 EVM 上有任何元件会以高于600 MHz 的频率运行(即、不知道有任何元件在600 + 60nMHz 频率下辐射)。

    我在 RE 测试方面没有专业知识、因此请给我们更多时间、以便我们可以联系另一位有此经验的同事。 但是、他们目前生病了、因此我们无法在一周内给出准确的日期。 我希望你理解,并感谢你的耐心。 再次请告诉我们这是我们的 EVM、DLP5530Q1EVM 还是客户设计。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Ly、由于 TI DLP5530Q1EVM 板无法安装到我们的产品上、因此我修改了电路板、我用 FPC 连接器替换了控制器板上的 DMD、其他一切与  DLP5530Q1EVM 相同。  我   、频率600MHz 和定位器比600MHz 可能与控制器板上的固件有关 但我不确定。

    如果您有新的结果、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建永

    很抱歉、您能否向我们发送您的配置的图片? 我不确定我是否完全了解您正在测试什么以及如何测试? 您是否有显示所更改内容的原理图(或您可以快速查看的示意图)?

    DLP5530Q1EVM 是包含 TPS99000和 DLPC230的控制器板。 另外还有一个用于 DMD 的插座。 如何更换 DMD? 我们讨论的是同一个 EVM、或者采用了将控制器与 DMD 和/或驱动板分离的多板设计?

    请再次发送测试系统的图像、以便我们更好地理解。

    谢谢。此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Ly、我会像 下图一样重新测试、我们的驱动器板和 DMD 板是 分开的、和 DMD 板安装在光学引擎上。

     使用了 DLP033B dlp553x EVM 控制器和 DLP029_LED_Driver_SCH_B 的驱动器电路板原理图 我刚刚 使用 FPC 连接器修改了 DLP033B dlp553x EVM 控制器板 DMD、、没有其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建永:

    我很抱歉,但我仍然不完全确定你在说什么。 我可以实际了解一下您的装置吗?  

    起初、我认为您在使用仅电子产品的 EVM 进行 RE 测试。 控制器板只是 DLP5530Q1EVM、它可以支持 DLP553x 系列 DMD、如 DLP5530-Q1、DLP5531-Q1、DLP5533A-Q1等

    在您的情况下、您可能拥有 DLP5530PGUQ1EVM 或 DLP5530PROJQ1EVM 等器件。 它们随附如上所述的光源引擎。 对不起、如果我的行为过于苛刻--我只想确保我们在这里谈论同样的事情、因为只有电子产品的 EVM 由于没有光源引擎而没有启用 LED、所以我没有考虑到这一点。

    我的困惑源于您修改 FPC、因为您说已修改电路板并为 DMD 安装了 FPC 电缆。 由于您制作了新的 DMD 板、因此与我离线共享原理图将非常有帮助。 我会向您发送朋友请求。

    我们并不专门从事 EMI/EMC 合规性、但我们至少可以为您提供原理图和布局设计的检查清单。

    我会查看这个 E2E 主题、查看 汽车设计清单。 它标题为 DLP4620-Q1、但在大多数情况下适用于 DLPC23x 系列。 E2E 的工作方式只需首先注明器件型号。

    此致、
    Michael Ly