This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:如何使用负载开关以及操作 DMD 是否需要?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1453535/dlpa2000-how-is-the-load-switch-used-and-is-it-necessary-to-operate-the-dmd

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLP3010

工具与软件:

DLPA2000数据表的第24页说:"根据 DMD 数据表的要求、LS_OUT 必须保持在1.65V 以上、直到 VOFS、VRST 和 VBIAS 放电到其所需的安全电平。"、但我在 DLP3010 (DMD)数据表中找不到任何有关这方面的信息。  

温度和光传感器是否也是正常运行所必需的? 我的设计中不使用这些信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    LS_OUT 是从 DLPA2000到系统负载的1.8V 输出。 它需要保持在1.65V 以上才能让 DMD 电压 VOFS、VRST 和 VBIAS 正常关断。 如果 LS_OUT 突然降至大约1.3V 以下、VOSF、VRST 和 VBIAS 将进入快速关断状态、从而保护 DMD 损坏。  

    光传感器和温度传感器是可选的。  

    此致、

    Lori