This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPLCRC410EVM

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1454521/dlplcrc410evm-dlplcrc410evm

器件型号:DLPLCRC410EVM

工具与软件:

我想知道为什么 我 通过 USB 连接 DMD 4000发现平台时、DLP 没有显示正负两种模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arathi、

    我已将此任务分配给我的团队成员、但由于下周的假期、请耐心等待、因为他们会在可能的时候作出回应!

    感谢您的理解!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arathi、

    这看起来与您的其他查询是重复的。  我将在几天后删除此主题帖。我们将继续在您针对同一主题创建的另一个主题进行下一步操作。

    Fizix