This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLPLCRC410EVM

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1454524/dlp7000-dlplcrc410evm

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件:DLPLCRC410EVM

工具与软件:

为什么 DLP700 在通过 DLPLCRC410EVM 板和 DLP400解析软件进行控制时未显示正负模式。 这将会是什么原因。 它没有显示正面和负面的任何模式为什么? 请回答 这是任何重置问题还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arathi、

    我已将此任务分配给我的团队成员、但由于下周的假期、请耐心等待、因为他们会在可能的时候作出回应!

    感谢您的理解!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arathi、

    请告诉我您使用的是哪个版本的 GUI。  它应该在软件的"关于"框中。  是1.x 还是2.x?

    另外、请告诉我您使用的是什么操作系统?  Windows 版本- Win 10或 Win 11和修订版(即22H2)。

    Fizix