This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:是否可以更改固件大小?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3470, DLP2010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1454247/dlpc3470-is-it-possible-to-change-the-firmware-size

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP2010LC

工具与软件:

您好!  

 正在  使用  DLPA2005  + DLPC3470   + DLP2010LC 进行开发 

之前、DLPC3470中使用的固件闪存大小为32Mbit。

但现在我们使用 16Mb 闪存 .

 

TI 提供的默认映像文件为2.61M 字节。

这看起来像一个包含默认启动界面图像文件的.img 文件。 是否可以创建或接收不包括启动界面图像的小尺寸固件文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、全

    请告知您为参考16Mbit 图像选择了哪些固件选择器工具?

    此外、请提供您在系统中使用的闪存的器件型号。 这是自定义构建、对吗?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron Black、

    我的闪存部件号是 IS25LP016D。

    是的、这是自定义构建。

    和我从 DLP EVM GUI (3.1.0.12版本)软件中生成.img 文件。  

    谢谢!

    东昆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、全

    您是否可以接受连接请求、以便我可以通过个人消息向您共享固件映像?

    此致、
    Kirthi Vignan