This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR70EVM:DLPLCR70EVM

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1461025/dlplcr70evm-dlplcr70evm

器件型号:DLPLCR70EVM

工具与软件:

尊敬的客户服务:
我能够正确地将该软件用于此类器件、但如果我打算使用 python 或 Matlab、并且无法找到问题的根源、则无法建立任何通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亚历山德罗、

    您使用的是哪个 Windows 版本?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亚历山德罗、

    如果我正确理解您的帖子、那么您就能够使用 GUI 软件向发送图形并在该 DMD 上显示图形、但您也想直接连接 Python 或 Matlab。   

    您需要制作某种调用 dll 函数的包装程序。

    我们没有这些的示例代码。  请向我发送一个朋友邀请、看看我是否能找到帮助您的方法。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成了! 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    我已收到邀请并接受。  我现在还收到您的电子邮件。  我很快就会给您发送一封电子邮件。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    alessandro.cerioni@polimi.it 是我的电子邮件 请在那里联系我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个小时后、您应该会收到一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗

    根据我们的对话、我们将在电子邮件主题中继续此对话。

    Fizix