This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:经过电源供电后、电源指示灯不亮、而电路板上的 MCU 也很热

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1456195/dlpnirnanoevm-after-power-supply-the-power-indicator-is-not-bright-and-the-mcu-on-the-board-is-also-very-hot

器件型号:DLPNIRNANOEVM

工具与软件:

订购 T05368049、其中 DLPNIRNANOEVM 的物料数量为1件、客户反馈电源后、电源指示灯不亮、电路板上的 MCU 也很热。 从客户的反馈来看、主控芯片烧坏的概率很高、导致了短路。
您能为客户提供维修建议吗?还是能将其返回 TI store 进行维修? 或者我可以交换它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、您好!

    感谢您联系我们。 我已将该主题帖分配给一位同事、但由于假日、我们预计会延迟回复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivian

    我向您发送了朋友请求、以便您可以通过私人消息向我发送发票副本。  请接受请求、然后我可以打开私人对话框。  谢谢。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix

    您可以联系我的电子邮件地址吗? 谢谢你

    chenxin@szlcsc.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivian

    我可以通过您的电子邮件与您联系。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我还没有收到电子邮件、请问是否有任何回复? 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、

    我在星期四晚上生病了。  我今天更好,明天会发出一个信息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、您好!

    您会很快收到一封电子邮件。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、

    我们将通过电子邮件继续完成此过程。  我要结束该主题帖。  当我们完成该操作后、请返回此处并接受该解决方案。  谢谢你。

    Fizix