This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:如何在图形序列模式下投射快速图形?

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1458648/dlplcr4500evm-how-to-project-fast-pattern-in-pattern-sequence-mode

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4500

工具与软件:

大家好、我正尝试以极快的速度投影各种垂直白线图形。 (大约120fps)

我正在使用图形序列模式、并且我已使用"Firmware Upload"选项卡上传24个位图图像中的垂直白线图像。

但是、在设置图形曝光(us)和图形周期(us)的低值时遇到了问题。  

如果我在图形周期内将这些设置为一个较小的值、例如66,000us、则垂直线会显示怪异的图形。

下面的图像是怪异图形的图像、它是垂直白线图形序列的帧之一。



以下图片是正确的图形、其中 图形曝光(us)和图形周期(us)被定义为大值、如1,000,000 (us)。


你能帮我解决什么问题吗? 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    该值是66000us 还是66us?  某些国家/地区使用逗号和句点分隔小数值。

    请注意、如果这是66us、则"突发模式"下的图形速率为每秒4220个二进制图形、或每图形约237us。  似乎您超出了图形速率。  请参阅 DLP4500数据表的第24页[ https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp4500.pdf ]

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我很抱歉,我制造了一个困惑。  目前我正在使用66ms、而且仍然面临着这些 奇怪的模式问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyan、

    不用担心。  在66ms 时应该不会有问题。  您为曝光时间设置了什么?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将图形曝光时间设置为8000us、图形周期设置为80000us。  

    此设置可减少伪影、但图形的每一行(垂直白线图形)似乎都有不同的投影时间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyan、

    "对不起,我不能接受。"

    为确保我理解、您是将模式加载到固件中、而不是使用视频输入。  是这样吗?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:)  

    是的、我已经将24个位图图像上传至固件并从该固件加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhyun,

    请让一两天时间与我的一位同事就这一问题进行协商。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢 你:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    我希望能够在明天或周一进行咨询、具体取决于这里的天气。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    我能够向工程师咨询。  能否与我共享固件工程并构建固件?  请将其发送给我们的私人对话。

    Fizix