This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420AEVM:USB 器件会在几秒钟后消失

Guru**** 2558970 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP780TE, DLPC4420, DLPC4420AEVM, DLPA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1458489/dlpc4420aevm-usb-device-disappear-after-a-few-seconds

器件型号:DLPC4420AEVM
主题中讨论的其他器件:DLP780TEDLPC4420、、 DLPA300

工具与软件:

尊敬的 SIRs:

和当前使用的器件 DLPC4420EVM 来控制 A DLP780TE DMD . 我跟着 用户手册说明 而是在运行过程中遇到一个关键问题。

问题描述:

  • 我打开电源时 DLPC4420EVM USB 设备出现几秒钟 使我能够通过与 DMD 通信 DLPC44xx GUI .
  • 不过、 几秒钟后、屏幕变为黑屏、USB 设备从 Windows 设备管理器中消失、因此我无法完全控制 DMD .
  • 在 USB 激活的短时间内、我可以加载测试图形并进行调整、但一旦 USB 断开连接、DMD 就会停止显示所有内容。
  • 即使使用不同的、问题也仍然存在 电源和 USB 电缆 .
  • 我已经多次使用重新刷新固件Flash_DLPC4420_DLP780TE_xxx.img、但问题仍然存在。

您能告诉我现在该怎么做吗?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您能否确认以下问题:

    1.关闭并重新打开 EVM 电源后、是否仍可以看到图像在 DMD 上显示几个部分、然后消失? 或者系统甚至无法加电?

    2.对固件重新编程后、是否移除 J31上的跳线?

    3.在将 USB 电缆连接到 DLPC4420AEVM 之前、是否关闭开关 SW1?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    感谢您的答复。 请在下面查找您的问题的答案:

    1. 是的、打开 SW1时、我可以看到 DMD 上显示的图像几秒钟、然后消失。 图像消失后、我从计算机上听到 USB 断开连接的声音、之后无法通过 DLPC44xx GUI 控制 DMD。

    2. 是的、对固件重新编程后、我已经移除了 J31上的跳线。

    3. 是的、我确保在将 USB 电缆连接到 DLPC4420EVM 之前关闭 SW1。

    如果我需要尝试进一步的故障排除步骤、请告诉我。 感谢您的支持!

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提供一些其他信息、以帮助澄清该问题:

    1. 我已尝试使用其他 USB 电缆、但问题仍然存在。
    2. 我还在另一台 PC 上测试了 DLPC4420EVM、以排除任何与计算机相关的问题、但会发生相同的问题。
    3. 打开 SW1后的几秒钟内、当 DMD 显示标识时、我能够与 DLPC44xx GUI 建立通信、并执行诸如打开/关闭系统电源和设置测试图形等操作。 但是、当徽标消失时、我将失去对 DMD 的所有控制。

    如果您需要任何进一步的详细信息、或者我是否需要尝试其他故障排除步骤、请告诉我。 非常感谢您的支持!

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您发送编修。

    您能否在上电期间检查 DMD 电源轨、并查看当  DMD 上的图像消失时是否有任何电源轨出现下拉?

    请参阅 DLP780TE 数据表 第7.4节"电源相关建议"和图7-5。 测量和监控 VDD、VDD1、VCC2、VMBRST。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    感谢您的请求。

    结果如下:

    • VDD、VDD1 :保持稳定在大约 1.8V 插入电源后、 SW1激活 、甚至 图像消失后 .
    • VCC2 :保持在 10v 之后 SW1激活 ,但下降到 0.3V 图像消失后。
    • VMBRST :所有测量值均在中 建议运行条件 更好的性能 、但要降至 0V 图像消失后。

    从我们的观察中可以看出、存在 电压没有明显下降 图像消失之前的那一刻。

    如果您需要任何进一步的详细信息或其他测试、请告知我们。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我建议您检查 DLPA300上电/断电顺序、并检查与 DLPA300故障逻辑块相连的 SCPEN、RESET 和 IRQ 连接。

    请参阅 DLPA300数据表的第8.2.3节 、并根据需要分享您测量的波形。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    感谢您的答复。

    我已将波形附加如下:

    • 图1和图2 展示了高电压上电/断电序列。
    • CH1:VOFST
    • CH2:VBIAS
    • CH4:VRESET
    • 未测量 DMD_RSTZ、因为我不确定如何探测。

    • 图3和4 展示了 VCC2上电/断电序列。

      • CH1:VOFST
      • 通道2:P1P8V
      • 通道4:VCC2

    目前、我面临一个问题、即 VCC2突然在10V 不变的情况下保持恒定。

    此外、我还进行了测量 SCPEN、RESET 和 IRQ

    • SCPEN 和 IRQ 在 SW1打开之前和之后均保持3.3V。
    • 复位 在 SW1打开前为0V、然后保持3.3V、直到标识消失。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    我想跟进有关测量点的更多详细信息、因为我不确定它们是否来自正确的测试点。

    • 对于图1和2 (高压上电/断电序列):

      • CH1:在以下位置测量 TP24
      • 通道2:在以下位置测量 TP26
      • CH4:在以下位置测量 TP25
    • 对于图3和4 (VCC2上电/下电序列):

      • CH1:在以下位置测量 TP24
      • 通道2:在以下位置测量 TP35 (在 DLPC4420AEVM 上)
      • CH4:在以下位置测量 TP4.

    请告诉我这些测试点是否合适、或者我是否应该调整我的测量。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您提供测量结果! 在您的捕获中、我注意到 Voffset 始于大约5V 而不是0V、对吧? 我不确定这会发生什么情况、您能否缩小测量范围、并检查是否可以在上拉/下拉过程中捕获 Voffset (从0V 开始)和 VCC2、与 DLPA300数据表中的图8-4和8-5类似?  

    对于 DMD_RSTZ、您可以使用 R26进行探测。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    我已根据要求扩展了时间标度、但仍然无法看到 VOFFSET 从0V 开始。 此外、我使用万用表验证读数、并对两者进行确认 连接电源后、VOFFSET 和 VCC2分别立即保持为5V 和10V .

    如果您对可能导致此行为的原因有任何建议、或者我应该进行任何其他测量、请告诉我。

    此致、
    David



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我需要调查这件事、并在本周结束前与您联系。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    感谢您的更新。 感谢您花时间对此进行调查、我们将在本周结束之前等待您的反馈。

    此外、我有一个关于的电源配置的问题 DLPC4420EVM . 当前、我们使用的电源如随附的图所示。 如果我们要切换到第二个图中所示的备用电源、是否存在任何其他连接点 DLPC4420EVM 输入功率、或者说与输入功率相关 J22 电源输入的唯一可用选项?

    If J22是唯一有效连接 如何正确连接备用电源以确保兼容性? 您是否会推荐这种方法、或者由于潜在的问题、这种方法是否不可取?

        

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、J22是 EVM 板上用于提供12V 输入电压的唯一端口。 如果您想使用替代直流电源、则需要确保电压和电流符合规格(标称电压:12V 直流-5%/+10%;最大输出电流:7A)。 对于连接、请遵循设计文件并避免任何损坏。  

    对于 VOFFSET 和 VCC2测量、您是否可以在刚施加12V 电源时监测并触发 VOFFSET 和 VCC2电压电平?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Lori、您好!

    感谢您对电源连接的指导。

    随附、请查看的测量结果 VOFFSET VCC2 性能 12伏电源插入和移除

    • 通道1:  VOFFSET
    • 通道2: VCC2

    如果您需要更多详细信息或其他测量、请告知我。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。

    看起来 VOFFSET 在刚刚施加12V 电源后上拉至5V 电平、然后在 proj_on 后从5V 上拉至10V。 当应用 proj_on 时、预期行为应是0V 至10V 变化。  

    我想确认这是否是您从 TI.com 购买的 EVM? 您是否只有一个 EVM?

    如果这是您在 TI.com 上购买的 EVM、您是何时购买的。 EVM 具有90天保修。

    此外、请仔细检查所有连接、尤其是 DMD 板需要一直库存控制器板。 您是否使用任何柔性电缆连接 DMD 板和控制器板?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、您好!

    是的、我大约三周前从 TI.com 购买了 EVM、两周前收到了。 目前、我们只有这款 EVM。 如果可以退货或换货、请告知详细信息。  

    关于连接、我们的 DMD 和 EVM 在没有任何柔性电缆的情况下直接连接、并且我们已重新安装连接。 但问题仍然存在。

    此致、
    David



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    问题可能由 DLP780TE DMD 板上的 DLPA300加电问题引起。 请申请 RMA、您可以联系购买 EVM 的当地经销商。 此主题可用作 RMA 授权的证明。  

    此致、

    Lori