This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP472TP:关于振动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP472TP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1461453/dlp472tp-about-vibration

器件型号:DLP472TP

工具与软件:

尊敬的先生或女士


考虑使用 DMD。
您能告诉我如何将 DMD 连接到 PCB 吗?
我想在振动显著的环境中使用 DMD、例如将其连接到机器人上。
您能否提供一些预防措施、增加抗振性的方法以及在此类条件下使用它的任何建议?
此外、如果有任何具有高抗振性的 DMD 器件、请告诉我模型名称。

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunitoshi、您好!

    感谢您关注 DLP472TP + DLPC84xx + DLPA308x 芯片组! 请允许我留出一些时间内部检查并回答您的问题。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们进行冲击、振动和加速测试以验证 DMD 生产流程。 对于冲击测试、我们会在0.5ms 内沿每个轴执行1500G 峰值加速。 对于振动、我们在每个轴上以20G 的峰值加速度进行简单的谐波运动、而对于加速度测试、我们在 Y 轴(垂直于裸片平面)上进行10,000G 恒定60秒。  DMD 通常通过插入器安装到 PCB 上、DMD 数据表具有有关最大接口负载(链路)的规格。  

    此致!

    最大值