This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4701EVM、EVM 状态:已连接。 已关闭

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1462157/dlp4710evm-lc-dlp4701evm-evm-status-connected-powered-off

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

我有一个新的 DLPC4710LC-EVM - 2个[件]、并使用 GUI 3.2.0.7、3.1.0.7和3.2.0.6测试了连接  

但 EVM 状态持续显示为"Connected、power off"。  

使用 DLPC3010 EVM 时也会遇到同样的问题。  

什么是问题?  

谢谢  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员  

    我再次下载固件。 这是同一个问题。  

    DLPC3010 EVM -下载固件后问题消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    再次感谢您联系我们!

    抱歉、我需要更多信息、状态何时更改? 它是否会自行更改?

    可能的状态为:

    • 就绪
    • 已连接、不兼容的 EVM
    • 已连接、关闭电源
    • 未连接

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron Black  

    请转至 attacehd 视频。

    谢谢  

    此致

    e2e.ti.com/.../250116_5F00_DLPC4710EVM_2D00_LC.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    我仍然不确定硬件是否进行了更改、我会假设情况是这样。

    简要1-3说明中没有第四条说明也完全按下板上标记为"ON/OFF (开/关)"的 SW21按钮。

    我建议您查看 DLP4710EVM-LC EVM 用户指南 、并参阅"快速入门流程"。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 亚伦·布莱克   

    感谢您的反馈。

    已发布的已关闭。  

    谢谢