This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA2005瞬态电流限制。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1457751/dlpa2005-dlpa2005-transient-current-limit

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件: DLPC3470

工具与软件:

我正在寻找一种方法、以限制 DLPA2005启动期间的浪涌电流。
似乎在 DLP 论坛中提供了用于电流限制的定制 DLP 固件、因此我想知道我是否可以应用类似的解决方案。

该电路图如下:
仅使用绿色 LED。

启动和正常运行期间的电流纹波如下所示。
所需的电流不应超过 主题 .

(蓝线:绿色 LED

当前使用的固件为:
FWSel_DLPC3470_DLPA2005_pm2_i2c0x36_v9p2p0.img

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    您是否尝试过改变 RLIM 电阻?

    如果需要、我们的专家将在稍后联系您、以获得有关定制闪存映像的进一步帮助。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dera Ackil Guntumadugu

    如果您检查电路、会将其标记为0.04R。 根据基准将其更改为0.039R 将具有相同的效果。

    RIM 的0.001R 值对峰值电流的影响似乎很小。

    此致。

    乍得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    您是否担心系统启动时或正常运行期间绿色 LED 亮起时的浪涌电流?

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John
    尽管高浪涌电流引起了电路板噪声水平的问题、但主要问题是产品在通过 USB PD (5V 3A)从 PC 开始运行时会关闭。 已经尝试各种方法来解决这个问题、包括添加外部电容器和电感器、但这些措施并不能提供基本的解决方案。
    此致。
    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    感谢您提供这些信息。 团队可以考虑这些信息。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John
    最初、我要求的最大电流为2A、但我想将其更改为2.5A。 在运行期间需要额外的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    我需要就此向我的团队咨询、感谢您的耐心。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦、

    内部审核需要多少时间?
    您是否能够从根本上解决该问题?

    此致、
    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    明天我会和他们见面讨论这件事。 感谢您的耐心等待!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    浪涌电流不会变为2A 以下。 电感器/电容器的电源槽需要足够来处理此问题、但我们之所以不进行调整、原因有多种:不同的 LED 等  

    如果您的系统关闭、您的电源是什么? 我们使用来自120VAC 插头的19V 电源。 DLPC347x 控制器相关的 EVM 用户指南中对此进行了详细介绍。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    所需最大电流低于3A。
    通过笔记本电脑的 USB PD 提供电源(5V、3A、15W)。
    如发布的波形所示、正常运行期间、实际 LED 的工作电压低于3A、但仅在启动时才会出现超过3A 的浪涌电流。

    如果您能提供解决此问题的指南、我将不胜感激。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    同样、低于2A 的浪涌电流不太可能 减小。

    其他尝试连接我们系统的客户遇到了电源更接近我们的电源输入的问题。 同样、我们的系统电源功率上限为65W、15W 非常低。

    我修改了软件供您尝试并要求您发送私人消息。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    首先,我真诚地感谢您决定提供技术支持.

    如您所述、15W 确实是一个功耗相对较低的电源。 但是、我们在提出要求时考虑到我们使用的 DLP 分辨率较低、并且 LED 的亮度不是特别高。 尽管如此、我们将彻底审查您提出的问题。

    再次感谢你的支持。

    此致、

    歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song:

    有关其他信息、请查看直接消息。

    此致!

    亚伦