This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC1438:如何显示启动界面图形?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1450734/dlpc1438-how-to-show-the-splash-pattern

器件型号:DLPC1438

工具与软件:

如何显示启动界面图形?

我使用了9.5.1工程文件、将启动界面模式更改为分辨率1280 x 720 png 文件、然后生成图像文件。

将图像文件加载到光源引擎后、我使用了 Composer 来显示图形、但效果不佳、甚至无法识别图形。

下面是我的步骤:

1.change 转启动界面模式

将启动界面选择写入0

执行写入启动界面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与以下 E2E 帖子(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1450668/dlpc1438-how-to-print-the-1280-x-720-pattern-from-spi-interface)重复、因此我将关闭该票证。  

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但并非如此。

    另一种是使用 SPI 来显示图形。

    其中使用预加载启动界面图像、并仅使用 Composer 来显示启动界面图形。

    我按如下方式预加载启动界面图像:  

    但显示如下

    那么如何解决呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    让我 咨询我 的同事、我将 在 本周晚些时候与您联系。  

    此致、

    Tristan Bottone.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您找到了答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您是否介意共享您创建的.img 文件? 我们希望尝试利用我们的硬件重现问题。 如果您不想在公共论坛上发送.img 文件、请朋友请求我、我们可以通过电子邮件继续进行此转换以尝试找出这个问题。

    此致、  

    Tristan Bottone.