This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478的 HOST_IRQ 始终为高电平

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010, DLP3010LC, DLPC3478, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1454154/dlpc3478-host_irq-of-dlpc3478-is-always-high

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010LCDLPA2005、DLP3010EVM-LC 、DLP3010

工具与软件:

您好!

我可以问问 DLPC3478+D3010LC+DLPA2005组合、其中 DLPA2005不使用 VLED 功能(关于 VLED 相关引脚悬架处理)、而使用其他芯片单独为光学模块的 LED 供电吗? 我使用 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img 来刷写 DLPC3478、它无法成功启动 DLP3010LC、DLPC3478的 HOST_IRQ 始终处于高电平、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DLP3010LC

    工具与软件:

    您好!  

    我们使用 DLPC3478+D3010LC+DLPA2005组合作为 out product ,将 DLPC34XX_BootDiagV1.0.0.img 写入 DLPC3478的 FLASH。 上电并启动 PROJ_ON、VRST、VBIAS 和 VOFS 正常电压、分别为-14.2V、18.2V 10.1V、但 dlpc3478的 HOST_IRQ 始终为高电平。 通过串行端口工具查看以下打印内容:


    DLPC34XX 引导诊断工具
    检测到单个控制器
    INITIALIZE PAD:PASS
    组合检查
    正在检查 DMD 连接:通过
    检查有效组合:通过
    检查焊盘已过时:通过
    检查保险丝 ID:失败
    PMIC:DLPA2005修订版4
    DMD:DLP3010A .3 720p
    控制器:DLPC3478
    整体组合检查失败

    问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DLPC3478

    工具与软件:

    您好!

    请咨询 DLPC3478的启动情况。

    问题1. 结合 DLP3010LC+DLPC3478_DLPC2005、如果使用 DLP_DLPC3478 Boot_Diagnostic_Tool_ v1.0.0进行测试通过、是否必须通过固件下拉 DLPC3478的 HOST_IRQ?

    问题2:结合使用 DLP3010LC+DLPC3478_DLPC2005、固件(版本:FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img)将检查 VLED 电压是否正常启动、如果未连接外部 LED、启动是否会失败并且 DLPC3478引脚 HOST_IRQ 始终处于高电平?

    问题3. 在 DLP3010LC+DLPC3478_DLPC2005组合下、如果我们想使用其他公司的 LED 驱动器电路、而不是 DLPA2005的集成 LED 驱动器电路、是否可以使用已成功写入 DLPC3478闪存的固件(版本 FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img)?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请告知您是在使用 DLP3010EVM-LC、还是这是您自己的电路板?

    您是否已按照 DLPC3478和 DLPA2005上电顺序来查看其他连接的时序是否正常? 不过、似乎没有什么东西被初始化。

    请注意、下周是我和我团队中的许多人的假期、可能会有延迟回复!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我已将2个问题合并到同一位置。 请查看我的 回答!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、
    很高兴收到您的回复。
    这是我们自己的设计板。
    DLPC3478和 DLPA2005的上电序列符合要求。
    可以测量 SPI0闪存的 MISO 信号、但只持续大约30ms。 此外、还可以测量 SPI1的 MOSI 信号和 MISO 信号。
    此外、DLPC34XX_BootDiagV1.0.0的诊断图还显示已读取 DLPA 和 DLP3010的模型信息。

    此外、我必须说明、在我们设计的电路板上、未使用 DLPA2005的 LED 电路(VLED、L1、L2、SW4、SW5、SW6和其他引脚挂起)、也就是说、没有 LED 连接到 DLPA2005。 如果没有其他硬件问题、DLPC3478是否可以成功启动?

    我们的产品应用与这篇文章类似、  

    DLPA3000:PMIC 仅用于为 DLP/DLPC 连接供电建议- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    在接下来的几天里,亚伦将不会上班。 我将此主题帖分配给另一位同事。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们一直在播放音乐椅子并分配此线程、很抱歉延迟!

    我想我最初漏掉了这个问题、但是您的初始串行端口工具显示:

    正在检查保险丝 ID:失败[/QUOT]

    正在根据 PMIC 和控制器组合检查 DMD、以确保其有效。

    您能否分享返回屏幕的实际打印输出? 它应该与引导诊断工具用户指南相似。

    此致!

    亚伦