This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:DLPA3005的温差

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1461930/dlpa3005-temperature-difference-of-dlpa3005

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件: DLPC3479

工具与软件:

尊敬的 Aaron San:

我之前收到固件版本8.4.1、并能够通过"读取系统温度(D6h)"命令获取温度。
但是、我发现、将它与使用热电偶测量的温度进行比较时、有一个很大的差异。
请参阅随附的文档。

配置为 DLPC3479、DLPA3005、热敏电阻为 NCP15WF104F03RC。
BOM 列出了两种类型的热敏电阻、但您使用哪种热敏电阻来创建温度表?

另外、如何纠正这个温差?

此致、

Kadowaki

e2e.ti.com/.../DLPA3005-Thermistor-Temp-Measurement.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们留出一些时间来深入了解您的问题并予以解答。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    BOM 中列出的2个热敏电阻是我们作为解决方案提供的热敏电阻。

    我建议查看 DLPA3005产品说明书第7.3.7节、以便其他客户更为熟悉。

    提醒我、您是使用我们的 EVM 还是定制版本? 热电压受热敏电阻容差的影响。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:

    我使用的是自定义构建。
    热电压受热敏电阻容差的影响、但我认为此温差超出了误差范围。

    BOM 列出了两种类型的热敏电阻、但您使用哪种热敏电阻来创建温度表?
    另外、如何纠正这个温差?

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    Yoi 为我们生产了该 EVM、他们已将 TSM0A104F39H1RZ 填充到 EVM 中、同时我们在物料清单 (BOM)中引用了 NCP15WF104F03RC。

    此外、温度是根据电压值测量的。 使用定制电路板、您的走线可能与我们的走线不同。

    您能否分享一下您为什么构建定制电路板? 这是国际产品还是单一产品?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron San:

    我们正在为我们的产品构建一个定制板。
    我想解决这个问题。
    应该怎么做才能获得正确的温度?

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-San、

    需要向您的系统引入失调电压、因为电压似乎与我们针对 EVM 用例收集的设定表不同。

    开发产品的客户可能需要更多工具来实现此功能、我很乐意为您的应用提供帮助。

    我将在本主题中联系您。

    此致!

    亚伦