This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:DLAP2000降压/升压稳压器

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPC3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1461493/dlpa2000-dlap2000-buck-boost-regulator

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLPC3430

工具与软件:

您好!

我们实施了一个使用 DLP3430和 DLPA2000的系统。 但是、将显示亮度设置为最大时会遇到问题。 发生这种情况时、 显示屏会冻结并变为黑白。 我们执行了一些测量、VLED 引脚上的波形如随附的图所示。 此外、当发生这种情况时、V6V 信号会在短时间内降至0伏。

有人可以 就此问题提供帮助吗? 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered 技术的兴趣。  

    我只想再次确认这是您设计的定制系统、而不是 DLPDLCR2010EVM? 如果这是定制设计您是基于此参考设计吗? (https://www.ti.com/tool/TIDA-00325)

    您进行的电压测量似乎超出了 DLPA2000用于 VLED 的正常工作条件。 以下规格来自 DLPA2000数据表。 此外、您在设计中还使用哪些 LED?  

    我从 DLPA2000数据表中看到这里有这些故障情况说明、也许是出现的情况。

    当 VLED 亮度较低时、波形会是什么样子?

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如何将显示亮度更改为最大值(从什么值更改为什么值)? 您是否更改 RGB LED 电流以实现显示亮度?

    当显示冻结时、您是否仍然可以与 DLPC3430通信?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    是的、这是定制设计。

    我已查看数据表、根据我针对 VLED 发送的测量值、我同意电压过高。 我通过增加 DLPA2000 VINL 上的电容使其保持稳定。 之前是150µF、现在是440µF (2x220µF μ s)。 在 VLED 引脚上、我们当前有一个47µF 电容器(我们没有更改)。

    通过这种调整、电压电平到目前为止已经稳定、如随附的图片所示。 但是、当我尝试超过显示屏亮度的90%时、问题仍然存在。

    在这种情况下、您认为增大 VLED 上的47µF 电容器是否有帮助?

    VLIed at minimun brightnees。

    VLIed 为  亮度的50%。

    VLIed 为90% 的亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给我们的团队一些时间来调查这个问题、我们需要与硬件团队核实。

    您的定制设计之前是否已经过 TI 的任何人审核?

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有评论。 您还可以确认 Vled 引脚应该具有的波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    谢谢。 我们的团队需要对此进行调查、并在下周中旬与您联系。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alvaro、

    我不会立即看到您的 Vled 波形有任何错误。 您能否在故障发生之前和之后检查这些电源线的状态?

    此外、您能否确认您正在使用的固件?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    我已检查图5中的电源线、并观察到当降压-升压稳压器停止工作时 V6V 线会下降。 如下图所示、其余信号似乎没有受到影响。

    通道1:VLED

    通道2:V6V

    通道3:LS_OUT

    相同 PIC (放大)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您获得这些信息、您能将您的 PMIC 原理图发送给我吗? 我将在内部与我们的硬件团队讨论此问题、看看他们以前是否遇到过此问题。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是原理图或 PMIC、也是我获得的固件版本:

    系统软件版本:
    寄存器:0xD2
    值:0x01

    闪存构建版本:
    寄存器:0xD9
    值:0x0B

    C106和 C107未填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢快速响应、此处是您的 Vin 5V 还是其他型号?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alvaro、

    更具体地说、您是否可以检查系统电源输入是否出现干扰或骤降、以及检查 RESETZ 或 INTZ 是否变为低电平?

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4.2V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通道1:VLED

    CH2:VIN

    CH3 RESETZ

    CH4:INTZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    非常感谢您的观看、在我与我们的硬件团队一起对其进行评估之后、让我来与您联系。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    请确认以下事项:

    • 您有多少个系统出现了问题、这只是一个还是全部?
    • 遇到此行为后、LED 是否仍然正常工作?  
    • 为什么输入电压变化这么大? 我想您提到它是3.7-4.2V  
      • 您如何为电路板供电?
    • 您从哪里获得固件? 是 TI DLP Pico 固件选择器工具还是.img 文件的名称和名称?
    • 您能否分享您的 LED 或 LED 规格以及它们如何连接到您的电路板?  
    • 在您经历该行为时、您的 proj_on 信号是否稳定?
    • 您是否使用100毫欧作为 RLIM 感应电阻器? 我们的参考设计使用39毫欧、因此我们的默认固件也配置为39毫欧。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximun:

    • 您有多少个系统出现了问题、这只是一个还是全部?

          都很相似。

    • 遇到此行为后、LED 是否仍然正常工作?

          是的,他们仍然工作,但法师被冻结。

    • 为什么输入电压变化这么大? 我想您提到它是3.7-4.2V  
      • 您如何为电路板供电?

          因为、boar 由电池供电。 即使在电池充满电时、我们也会对该问题进行实验。  

    • 您从哪里获得固件? 是 TI DLP Pico 固件选择器工具还是.img 文件的名称和名称?

        以及我们从 Light Enginee 供应商获取的固件。    

    • 您能否分享您的 LED 或 LED 规格以及它们如何连接到您的电路板?  
    • 在您经历该行为时、您的 proj_on 信号是否稳定?

        是的、PROJ_ON 是稳定的。

    • 您是否使用100毫欧作为 RLIM 感应电阻器? 我们的参考设计使用39毫欧、因此我们的默认固件也配置为39毫欧。

        我们使用100毫欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您分享这些信息。 您在使用哪家光学引擎供应商? 我建议联系他们、为您提供 RLIM 设置为100毫欧的新固件构建、并仔细检查 UVLO 设置和瞬态电流限制。 此外、我建议您增加时间刻度、同时监控示波器上的 Vin、以检查是否没有可能触发 UVLO 或某种其他故障的尖峰或骤降。

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的时间和支持。 通过调整解决了此问题 RLIM 100米长的电缆。 我们发现了一个范围 0.15 < RLIM < 0.3 有效工作。

    如果您对此变更有任何进一步建议、我将非常感谢您的意见。

    提前感谢您的帮助。

    此致!

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很高兴我们可以缩小问题范围、如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致!

    最大值