Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPC900
主题中讨论的其他器件: DLPC900
工具与软件:
您好!
我使用的 DLPLCR65EVM 模块已使用多年、没有明显的原因停止工作。 我目前正使用它进行内置旋转图案序列的实验设置。 在此之前、我在另一种设置中在视频图形模式下使用该器件、该器件工作正常(我刚才提到、要说明器件在某个时候已经正常工作)。
处于当前状态:
- DMD 不再显示任何图形(DMD 保持非活动状态)
- EVM 不会通过 USB 连接到 PC。 即使器件已物理连接、DLPC900 GUI 也会显示"Disconnected"。 该 EVM 也不会出现在 Windows 设备管理器中(甚至不会显示为未知)。 我在两台计算机上进行了测试。
- 当 EVM 上电时、LED D8和 D9亮起、D6永久关闭(在打开/关闭之前)
- 该 EVM 现在的功耗约为350 mA (12V 时)。 正常工作时、它会消耗大约380 mA、波动幅度会因 DMD 上显示的内容而有所不同
- 通过 DisplayPort 连接该 EVM 时、Windows 图形硬件无法识别该 EVM。 奇怪的是、当通过 HDMI 连接时、Windows 会将其识别为具有正确原生分辨率的 DLP6500、但 EVM 也无法工作。
- 我用热像仪看了板。 根据中等电流消耗、没有什么会变得特别热。 DLPC900以大约37°C 的频率运行、IT6535在稍低的温度下显示了一个较小的热点。 除此之外、只有电源电路会发热(< 35°)。
您是否有任何进一步的建议、我可以查看这些建议以缩小问题的范围? 是否可能刷写新固件帮助?
非常感谢!
此致!
马尔特