This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1183587/buck-converter

主题中讨论的其他器件:LM25143

您好!
我需要具有以下规格的降压转换器。
输入电压= 24至48V
2.输出电压= 1V
输出电流= 100至150A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您需要访问我们的网站、查找能够驱动 FET 并可在如此大的电流下工作的控制器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    了解一下 LM25143两相控制器。 两个 IC 可用于创建四相解决方案(每相电流25A 至37.5A)。 您可以使用快速入门计算器或 WEBENCH 来帮助选择组件。

    此致、

    Tim