This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:TI-API

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1216915/ti-api-ti-api

器件型号:TI-API

我们有 TI 产品信息 、有一些问题:

TPD4S010DQAR (:ESD 和浪涌保护 IC)、 TI 网站上的信息、此器件的长度为"2.5mm "、但 API 反馈这是"2"

SN74AUP1G32DPWR (:OR 门)   API 反馈长度、宽度 、引脚间距、 最大高度  均为"0"。

2.我们可以得到产品参数值,但我们不知道参数的单位? 您能分享一下 TI 114件商品参数单位吗?

3、"汽车合格"的定义是什么?  是指温度范围为-40°C-+125°C 吗? 或者此器件是否符合 AECQ 标准?  

4.我们能得到器件的图像、符号和封装、fab、

5.我们能得到制造厂,组装地点的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    否、我们不会在我们的产品 API 中提供以上第4项和第5项要求的信息-

    我将不得不与我们的产品线讨论、以找出一些信息、或者引导您找到可以回答这些问题的人。   让我明天再向您介绍更多信息。

    对于其中的某些技术问题、如果您访问电源管理论坛-他们应该能够帮助解决技术问题。-这是他们的论坛- (+) TI E2E 支持论坛 ;此外、当您执行产品 API 时、json 响应中的链接将为您提供帮助。 产品页面、也可以在 TI.com 产品页面上找到有关该产品的更多信息、例如数据表和其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    我知道您可能仍然需要一些信息、因为我 没有完全回答您的所有问题。 -我们的技术产品支持为您提出的问题提供了更多的见解-请允许我在下面回答这些问题

    问题1和2   我就您分享的这2个问题与技术团队联系-他们正在积极调查您报告的问题。

    问题3 -符合汽车标准-请查看此页上的定义: https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/part-ratings.html 适用于汽车应用、汽车级器件可帮助设计人员满足汽车电子委员会(AEC)-Q100或 AEC-Q101标准或其他汽车规范。 有关详细信息、请参阅相应产品的数据表。

    问题4和5、我们不会在 API 中提供该信息或数据、但允许我将您引导至 TI.com 以协助您提出申请、例如 https://www.ti.com/product/OPA333#cad-cae-symbols 以及关于可用物料属性的信息 。此页面 https://www.ti.com/material-attributes-search/ 

    当技术团队分享问题1和2的更新时、我会在那时回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1和2  技术团队 Q1、我们需要更多信息。 电压。

    您是否愿意再次提取数据并分享您在回复中可能收到的信息、以查看我们是否已更正或您请求的详细信息是否仍然缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD4S010DQAR长度 正确,、但这些 参数值没有任何单位。

     在没有参数单位的情况下、SN74AUP1G32DPWR:宽度和长度是正确的、但   PitchMaxHeight 保持 "0"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我已经将这些信息分享给了技术团队、以便他们可以查看...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单位应为 mm、我没有看到我们展示过、但它符合规格要求、即高度、长度、间距和宽度为 mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道长度,宽度单位是 mm,但还有其他参数我们需要知道单位,例如电压,电流 等。