This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:不同的收货名称

Guru**** 536590 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-API
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1239251/ti-api-different-shipping-name

器件型号:TI-API

在使用 TI-API 进行购买时、可以在哪里更改目标名称? 如果我想以不同的方式使用它、如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taku -作为内部 TI 员工、您是否可以共享您正在使用的 API -您是在为自己询问、您正在使用或您可能代表客户使用的应用程序。  因为我们  在我们的门户网站上有不同版本的订单 API (TI.Store、v1、v2、备货等)  我想与您分享正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您使用哪个 API 在我们的系统中订购-您需要 myTI 个人帐户或 myTI 企业帐户-查看这是否有帮助-展示了如何更改 myTI 企业帐户的地址。

      • 如何添加、编辑或删除 myTI 企业帐户的地址?  
      • 只有担任管理员或采购员角色的人员才能添加、编辑或删除地址。 为此、请执行以下操作:

        1. 登录到您的 myTI 企业帐户。
        2. 在"订单偏好设置"下、选择"地址"。
        3. 在"地址"页面上:
          • 要添加地址、请点击右上角的"新增"按钮。
          • 要编辑现有地址、请点击铅笔图标。 (请注意、编辑一份或多份结算信息中使用的地址会影响这些信息中的每一份。)
          • 要删除地址,请单击"删除"图标。
        4. 返回到您的 myTI 企业帐户。
        5. 在"订单偏好设置"下、选择"结算信息"。
        6. 在"状态"列中、确认您添加或编辑的地址已完成。
      • 在尝试编辑 myTI 企业帐户上的地址时、为什么某些字段会灰显?

        只有担任管理员或采购员角色的人员才能编辑地址、但由于某些地址字段关联到具有特定地区、省/自治区/直辖市税务要求或增值税要求的结算信息、因此无法编辑这些地址字段。

        您可以使用更新的地址创建新的结算信息、或从现有的结算信息复制地址。 为此、请执行以下操作:

        1. 登录到您的 myTI 企业帐户。
        2. 在"订单偏好设置"下、选择"地址"。
        3. 在"地址"页面上、找到要复制的地址。
        4. 单击呈纸张形状的"复制"图标。
        5. 在"复制地址"页面上确认复制的信息正确无误、然后单击"保存"。

        如何在特定结算信息中选择不同的地址?

        如果您担任管理员或采购员角色:

        1. 登录到您的 myTI 企业帐户。
        2. 在"订单偏好设置"下、选择"结算信息"。
        3. 在"结算信息"页面的"名称"列下、选择要更改的结算信息。
        4. 在"编辑结算信息"页面上、将鼠标悬停在"收货和帐单地址"字样旁边、直到看到铅笔图标。
        5. 转至"收货地址"或"帐单地址"字段、然后从下拉菜单中选择其他地址。 您将只能从之前为此资料选择的区域中选择地址。
        6. 返回到您的 myTI 企业帐户。
        7. 在"订单偏好设置"下、选择"结算信息"。
        8. 在"状态"列中、确认结算信息的状态为"完整"。 "不完整"状态表示您编辑的一个或多个字段缺失或产生错误。