This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:TI-API

Guru**** 2050740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1242862/ti-api-ti-api

器件型号:TI-API

您好、关于 API -连接是双向进行的-我们需要知道 Texas API 将从哪个 IP 地址范围连接到我们的 API 基础设施。 我们需要允许防火墙上的此流量。 如果你是如此善良,并提供我们这个范围或 IP 地址?

请将此消息放弃给对本主题有一定了解的人。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    下面是我们的 Web 代理防火墙端口列表。  ,请记住您的 myTI 凭据 (和密钥)是成功测试所必需的。  

    另请注意、拥有 myTI 企业帐户且请求访问以接收来自(来自 ti.com-webservice 应用服务器的 HTTP POST 请求)推送通知的 myTI 客户可能需要打开您的公司防火墙端口以允许访问列出的 IP 地址以接收推送通知。  有关 API 推送设置的最佳实践的更多信息、请访问  此处

    请注意:  下面列出的 Web 代理服务器 IP 地址可以随时使用。 TI 不限制或仅限于单个区域中的单个 API。   

    达拉斯
    192.91.75.29
    192.91.75.30
    192.91.75.12
    192.228.67.12
    192.228.67.13
    192.228.67.14

    加利福尼亚
    192.153.236.16
    192.153.236.17

    欧洲
    192.91.60.14
    192.91.60.15

    香港
    192.168.3.20.231
    192.168.3.20.232

    新加坡
    192.168.3.15.6
    192.168.3.15.7

    印度
    192.168.3.5.9
    192.168.3.5.10

    日本
    192.91.109.11
    192.91.109.12

    请告诉我们是否可以进一步提供帮助。