This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 备货 API_PRICE 不匹配场景

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1245404/backlog-api_price-mismatch-scenario

Faye、您好!

我们在与客户进行 UAT 期间发现了该问题。

对于订单输入中价格不匹配的情况、原因是单价小数6个、而我们在指导手册中提到"不超过5个小数"、这会让客户混淆视听。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris、我们正在进行更新、如果您想再次重试、新的更新应该在 Si4测试系统中。

    我们还增强了错误消息-更新  以声明十  进制长度必须是仅允许的6.5个十进制数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    我已经进行了测试、结果现在没问题。 谢谢!