This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:TI store 订单创建申请-响应/TI store 订单创建申请-申请主体

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1245966/ti-api-ti-store-order-create-request---response-ti-store-order-create-request---request-body

  1. TI store 订单创建申请-回复:

 

我们正在努力添加用于接收您的数据的列。

 

但是、这五个字段中没有值、 是否会为这些字段发送数据?

 

否则、我们不会为它们添加列。

 

1.1. 发票-类型
1.2.发票-编号
1.3.发票-消息(如果供应商有一些特殊说明、将在此处提及。)

1.4.信用备忘录-注释

1.5.信用备忘录-日期

  

 

 

  1. TI store 订单创建申请-申请主体

 

如果是、则为1.3确定哪个字段。 发票-请求正文中的消息?

customerOrderComments -消息 行项目-消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、收到了您的请求、我需要制定规格和值来提供帮助、我需要在下周初给您回复。 如果可以的话、我将分享一个代码段示例 json。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到在订单创建响应中填充了这些值- 我看到它们为空白   

      


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    您的意思是、虽然您有列、但到目前为止系统从未为客户填充值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有数据、系统不能填充这些值- 很抱歉、在数据搜索中、数据不够准确-第一次、大多数条目都是空白的

    以下是规范值-可在门户网站上查看-TIstore 订单 API | TI API 门户

    在发票中、我们找到的示例显示"Commercial"、我认为根据规格、它可以将 类型表示为"Financial"。

    用于贷项通知单