请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-API v2财务单据(发票) API 错误代码是什么意思?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
代码 | 类型 | 原因 | 消息 |
TI-TXT-001 | 错误 | 缺少 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 不能为空或空。 输入有效的 soldToAccountNumber、然后重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-002 | 错误 | 缺少 OrderNumber、financialDocumentNumber 、deliveryNumber 或 customerPurchaseOrderNumber | OrderNumber、financialDocumentNumber 、deliveryNumber 或 customerPurchaseOrderNumber 不能为空或空。 验证 OrderNumber、financialDocumentNumber 、deliveryNumber 或 customerPurchaseOrderNumber、然后重新提交。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-003 | 错误 | financialDocumentNumber 上的 soldToAccountNumber 无效 | soldToAccountNumber 与财务单据的值不匹配。 验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-004 | 错误 | deliveryNumber 上的 soldToAccountNumber 无效 | SoldToAccountNumber 与交货通知中的值不匹配。 验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-005 | 错误 | customerPurchaseOrderNumber 上的 soldToAccountNumber 无效 | soldToAccountNumber 与采购订单的值不匹配。 验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-006 | 错误 | soldToAccountNumber 无效 | soldToAccountNumber 无效。 验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-007 | 错误 | financialDocumentNumber 无效 | financialDocumentNumber 无效。 验证 financialDocumentNumber 并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-008 | 错误 | 无效的 deliveryNumber | deliveryNumber 无效。 验证交付件编号并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-009 | 错误 | customerPurchaseOrderNumber 无效 | customerPurchaseOrderNumber 无效。 验证 customerPurchaseOrderNumber、并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-010 | 错误 | 缺少财务文档数量交付编号 | 未找到财务单据。 验证交付件编号并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-011 | 错误 | 未找到数据 | 未找到数据。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-012 | 错误 | customerPurchaseOrderNumber 缺少 financialDocumentNumber | 找不到 customerPurchaseOrderNumber 的财务文档。 验证 customerPurchaseOrderNumber、并重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-013 | 错误 | 无效的业务合作伙伴 | 业务合作伙伴无效或不存在。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-014 | 错误 | 未经授权查看 soldToAccountNumber | 未授权查看 soldToAccountNumber。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-015 | 错误 | 无效状态 | 状态无效。 输入"打开"或"已清除"的有效状态,然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-016 | 错误 | customerReferenceNumber 无效 | customerReferenceNumber 无效。 输入有效的 customerReferenceNumber 并重新提交请求。 |
TI-TXT-017 | 错误 | 文档超出最大值 | 文档总数超过允许的最大值100。 输入有效日期范围以减少退回的文档数量、然后重新提交请求。 如需帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |