请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-API v2报价 API 错误代码意味着什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
代码 | 类型 | 原因 | 消息 |
TI-TXT-045 | 错误 | 重复报价请求 | customerQuoteNumber 是现有报价的副本。 输入唯一的 customerQuoteNumber、并重新提交请求。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-047 | 错误 | 无效的最终客户公司名称 | endCustomerCompanyName 超过最大长度35个字符。 输入不超过35个字符的有效的 EndCustomerCompanyName,然后重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-070 | 错误 | 缺少 TI 器件型号 | tiPartNumber 不能为空或空。 输入有效的 tiPartNumber、然后重新提交申请。 |
TI-TXT-011 | 错误 | 缺少终端客户公司名称 | endCustomerCompanyName 不能为空。 输入有效的 EndCustomerCompanyName 并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-071 | 错误 | 终端客户公司名称不在同一销售区域或被阻止 | endCustomerCompanyName 设置问题。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-065 | 错误 | 无效的竞争对手名称 | competitorName 无效。 验证竞争对手名称并重新提交请求。 |
TI-TXT-030 | 错误 | 无效的最终客户公司名称 | endCustomerCompanyName 无效。 验证 endCustomerCompanyName 并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-036 | 错误 | 无效的 tiPart 编号 | tiPartNumber 无效。 使用产品信息 API 验证 tiPartNumber、然后重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-063 | 错误 | 无效的 quoteReason | quoteReason 无效。 为 quoteReason 输入有效的2个字符并重新提交请求。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../1213304 |
TI-TXT-066 | 错误 | 重新申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效 | 所申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效。 输入有效的申请单位价格代码并重新提交请求。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-064 | 错误 | 用户 ID 无效。 | 消息: 用户 ID 不存在。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm。 |
TI-TXT-075 | 错误 | 无效的竞争对手 UnitPrice | 竞争对手 UnitPrice 的值无效。 输入有效的竞争对手 UnitPrice 并重新提交请求。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-077 | 错误 | 重新申请的单位价格无效 | 消息: REQUESTEDEUnitPrice 的值无效。 输入有效的申请单位并重新提交请求。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-SYS | 错误 | 数量无效。 | 商品{tiPartNumber}的数量无效。 它必须为{quantity]。 更正数量并重新提交。 请参阅与 MOQ、MIV、SPQ 相关的文档。 |
TI-TXT-020 | 错误 | 无法订购 tiPartNumber | tiPartNumber{tiPartNumber}不能再订购。 移除{tiPartNumber}并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-042 | 错误 | 已排除 tiPartNumber | tiPartNumber{tiPartNumber}已排除、不可订购。 移除{tiPartNumber}并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI 客户支持中心 support.ti.com/csm |
TI-TXT-019 | 错误 | 不接受重复的 tiPartNumber | tiPartNumber{tiPartNumber}在报价上重复。 将不会处理重复内容。 无需采取进一步措施。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-040 | 错误 | 停产 | tiPartNumber{tiPartNumber}已停产。 请联系您的销售代表以获取替代器件型号。 |
TI-TXT-026 | 错误 | 不允许对非授权渠道/非授权经销商和/或非验证或非可验证的最终客户进行报价。 | 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心(https://support.ti.com/csm)。 |
TI-TXT-006 | 错误 | 数量无效 | {tiPartNumber}的数量无效、必须大于零。 输入有效数量并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-002 | 错误 | 不允许报价更改 | 不允许在报价上进行更改。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持(api-portal.ti.com/support)。 |
TI-TXT-021 | 错误 | 数量不符合最低订购数量 | {tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的最低订购数量要求。 输入有效数量并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-022 | 错误 | 数量不符合标准包装数量 | {tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的标准包装数量。 输入有效数量并重新提交申请。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-013 | 错误 | 原因: 由于客户交付受阻、客户无法报价 | 由于客户交付受阻、客户无法报价。 必须取消阻止客户申请报价或下订单。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-056 | 错误 | 重新申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效 | 所申请的 UnitPriceCurrencyCode 无效。 输入有效的申请单位价格代码并重新提交请求。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-055 | 错误 | TI 售给方无效 | 客户售给方缺失或无效。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-009 | 错误 | 分销商收件人无效 | 经销商发件人无效。 如需帮助、请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-067 | 错误 | 重新申请的单位价格无效 | 所申请的单位价格无效,并且与客户的区域货币不同。 输入有效的申请单位价格与客户的区域货币相同。 如果需要更多帮助、请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |