This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:已通过备货 API 调用拒绝访问响应

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1247965/ti-api-access-denied-response-from-backlog-api-calls

我能够使用我的客户密钥和密码向 API 服务器进行身份验证、但之后的所有 API 调用都会收到"拒绝访问"响应。

以下是尝试创建测试备货订单时的回复示例:


拒绝访问

拒绝访问


 
抱歉,您没有权限访问 ">transact-pre.ti.com/.../orders"该版块


参考编号18.e4272417.1689206875.5c1b5ac

我专门对备货 API 沙盒使用密钥/机密。 我有订单 API 的单独密钥、可以成功创建订单。 服务器为什么响应"Access Denied"(访问被拒绝)?我需要做些什么才能获得访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas,您好,我们做了一些研究,我认为您丢失的部分-在您收到您的身份验证令牌后,需要在您的订单请求中传递它。

    如您在订单申请标题中的访问令牌 -如本屏幕所示-您将需要传递授权持有者令牌 (样片仅限于我们在公共论坛中的有效签名)。  我们所有的 API 都需要这些 设计以及您的 ID 和密钥  ,我相信您可以设置您希望令牌有效和刷新的时间,以确保您更安全地访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在传递使用我的沙盒客户端 ID 和密码进行身份验证后收到的令牌。 我使用的标头结构与我通过订单 API 下订单时所使用的标题结构相同(将我的脚本更改为使用备货 API URL 和我在使用沙盒凭据进行身份验证时收到的令牌)。  

    我正在使用此 URL:

    transact-pre.ti.com/.../orders

    我的标题是:

    "Content-Type:application/json"

    "授权: 不记名 "

    还有其他可以尝试的东西吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas 我已通过私人消息回复您-如果这有帮助、或者如果还有更多问题或疑虑、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、如果您执行操作后使用最新的参考编号发送了 piror、您会再执行一次并发送 HTML 响应的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在私人信息中回复、 但更新后、技术团队确定了他们需要调整的领域、该领域尚未解决、请耐心等待、并希望下周我们能够解决这个问题、直到那时、我们的团队将努力让您了解最新状态。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们进行了配置更改、应该可以解决您的问题。 可以重试吗?

    谢谢。
    保罗