This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:附加字段

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1247423/ti-api-additional-fields

器件型号:TI-API

您好!

  1. 是否可以在库存和价格 API 中获取其他字段? 例如、数据表 URL图像 URL。 我们最好在详情页面上提供此信息。
  2. 我在"价格/产品/产品扩展 API"中找不到有关 RoHS 状态的信息。 我是否可以通过 API 获取? 有关图像 URL 的问题相同

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry,

    如果您可以向我们提供您希望添加的其他字段的列表、我们可以将此请求发送给我们的开发团队。  感谢您在改进我们的 API 方面的帮助!

    此致、

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faye、

    很抱歉这么长时间的回应、感谢您的回答。

    目前 最理想的字段是我上面提到的:数据表 URL图像 URLRoHS 状态。 这应该足够了。

    如果这将被添加、 我将如何/在哪里能够看到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry,

    在查看我们的方案时、我们提供了一个链接、通过该链接可直接访问特定部件的信息(例如:  https://www.ti.com/product/AFE7799/part-details/AFE7799IABJ)

    单击此链接、即可找到定价、数据表 URL、 图像 URL、 RoHS 状态。   

    TI.com 是我们保存所有产品信息的地方、集中在一个站点上、以供 WW 参考。  在您进行库存和定价 API 调用时、我们 提供了器件详细信息的链接、该链接应该会引导您找到所需的一切内容。  

    我没有看到"产品扩展"。   因此、我仍可以提交要添加到此 API 的增强版申请(针对所有字段)、 但是、鉴于您请求的大多数信息已经可用(通过返回的链接)、这对于我们的团队而言将是低优先级、并且我无法 为您提供将 优先级排序的时间安排。

    我会记下您的请求、如果您的请求在未来会优先处理、我会通知您。  我将关闭该主题。  如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    法耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。

    是的、我看到此信息显示在 TI 站点上、但我们可以方便地在 API 商店和定价查询中接收此信息。

    总之、谢谢、希望它能很快得到更新。