This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:TI-API

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV164A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1250778/ti-api-ti-api

器件型号:TI-API
主题中讨论的其他器件:SN74LV164A

您好!

与以下相关:产品信息 API、方法"get/product/{ProductIdentifier}

是否有办法通过提供部分商品编码来获取所有可能的商品组合信息?

示例:

提供 SN74LV164AD 作为产品标识符时、是否可以检索所有包含这些值的产品(SN74LV164ADR、SN74LV164ADBR、SN74LV164ADGVR)的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    您无法使用子字符串或通配符搜索来调用产品信息 API、但可以使用 GenericProductIdentifier 查询参数来检索产品的"系列"信息。

    如果您针对已知的其中一个器件名称(例如 transact.ti.com/.../SN74LV164ADR)调用产品信息 API、则响应中会包含 GenericProductIdentifier、如下所示:

       "GenericProductIdentifier (通用产品标识符)":"SN74LV164A"、

    现在您可以通过 transact.ti.com/.../products 再次调用与该 GenericProductIdentifier 关联的所有产品的产品信息 API ,它将返回 SN74LV164A 下8个产品的产品详细信息,包括您列出的每个产品。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    请确认我是否理解正确。 您的回复意味着产品信息 API 不允许您在 TI store 允许的情况下使用不完整的通用器件型号进行搜索? 例如、当我将"SN74LV164"放在 TI 商店时、系统提示我"SN74LV164 A "是正确的、完整的通用编号、而产品信息 API 不提供使用不完整通用的申请结果示例。 "SN74LV164"。  我们必须完美地输入通用器件型号。 在通用代码编写错误的情况下、我们将不会获得任何结果。 是这样吗?

    此致、  
    S·多米尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominika:

    是的、API 正在寻找与器件型号或通用器件型号完全匹配的器件、否则将返回"Product not found"

    此致、
    保罗