This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:如何保证通过订单 API 订购时仅收到完整卷带

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1253174/ti-api-how-to-guarantee-we-only-receive-full-reels-when-ordering-through-the-order-api

我们通过 API 下达了12000订单、包装数量为3000、因此期望订单显示完整卷带和4卷带可以交付。

 

尽管订单中注明了剪切带、但我们收到了4卷每卷3000片的完整卷带。

 

在这种情况下、订单中为什么会显示"剪切卷带"而非"完整卷带"

 

此处的主要问题是如何保证我们只收到完整卷带、而且在订单中注明"完整卷带"的订单中、我看不到订单 API 中的字段指明我只需要完整卷带

谢谢

鲍比

 

 

 

{
  "order": {
    "checkoutProfileId": "INSERT CHECKOUT PROFILE ID HERE",
    "customerPurchaseOrderNumber": "INSERT PO NUMBER HERE",
    "endCustomerCompanyName": "INSERT END CUSTOMER NAME HERE",
    "expediteShipping": false,
    "customerOrderComments": [
      {
        "message": "MY TEST ORDER"
      }
    ],
    "lineItems": [
      {
        "customerLineItemNumber": 1,
        "tiPartNumber": "NE555DR",
        "customerPartNumber": "MY CUSTOMER PARTNUMBER",
        "customReelIndicator": false,
        "quantity": 1,
        "customerItemComments": [
          {
            "message": "SOME COMMENT GOES HERE"
          }
        ]
      },
      {
        "customerLineItemNumber": 2,
        "tiPartNumber": "LM358PWR",
        "quantity": 1
      }
    ]
  }
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要发货的仓库的库存中有完整卷带可用、则会发送完整卷带。 订单 API 申请中没有标志可保证仅配送完整卷带。 我们不清楚为何订单回复中表示即使已有完整卷带可用、也会以剪切带形式交付3000 (这是意料之中的事情)、但库存系统可能尚不知道最后3000片是否是以完整卷带形式具体供货的。

    如果您再次看到此情况、请告知我们。

    谢谢、此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、不是我们想要的答案、但我们现在了解了通过 API 订购的限制。 谢谢鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果我使用库存查询 API  

    https://transact.ti.com/v2/store/products/

    可获得的回报是多少?
    "packageCarrier"  element
    I am thinking that if it returns "Full Reel" then will it send a full reel if I order then.

    Thanks
    Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    packageCarrier 返回的值将为 Small T&R、Large T&R、Tube、tray……

    如果值为小 T&R 或大 T&R、则将发送完整的卷带(如果可用)。

    您可以在 https://www.ti.com/ordering-resources/carrier-packaging-options.html 上找到有关封装选项的更多信息

    此致、
    保罗