This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-API:API 调用无效、因为未找到 apipproduct 匹配项

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/enterprise-automation-integration-group/enterprise-automation-integration/f/enterprise-automation-integration-forum/1255014/ti-api-invalid-api-call-as-no-apiproduct-match-found

器件型号:TI-API
主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1

我有与下面相同的问题、我们如何预先定位进行修复?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgio -我需要做一些调查、但您能否验证您正在使用的凭证、 通常、您需要测试密钥和测试密钥 ID 以及您的身份验证访问密钥3块来完成测试呼叫、然后对于生产呼叫、您还需要这3块与生产相关的密钥、 我将在今天晚些时候进行研究和响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgio,

    我正在运行此 prod store API -使用您的 prod 凭证获取产品。   

    对于您在上面参考的器件(DS90UB935-Q1)、其可订购材料如下  

    因此、我在下面进行了一项测试、展示了需要 在 www.ti.com 上提供 的材料、并验证了您使用的版本是 v2还是 v1。

    请参阅下面的示例。-希望这有助于

    https://transact.ti.com/版本2/ Store/products/DS90UB935TRHBRQ1 (例如您的客户端 ID 和密码)

    "tiPartNumber":"DS90UB935TRHBRQ1"、
    "genericPartNumber":"DS90UB935-Q1"、
    "buyNowUrl":"">www.ti.com/.../DS90UB935TRHBRQ1"、
    "数量":0、
    "定价":[
    {
    "货币":"USD"、
    "pricebreaks":[
    {
    "pricebreakQuantity":1,
    "价格":5.391
    }、
    {
    "pricebreakQuantity":100,
    "价格":4.395
    }、
    {
    "pricebreakQuantity":250,
    "价格":3.454
    }、
    {
    "pricebreakQuantity":1000,
    "价格":2.93

    ]

    ]、
    "未来清单":[],
    "说明":"适用于1MP 和60fps 且具有 CSI-2接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器"、
    "最低订单数量":1、
    "标准包装数量":3000、
    "exportControlClassificationNumber":"EAR99"、
    "htsCode":"8542390001"、
    "引脚数":32、
    "packageType":"DS90UB935TRHBQ1_32_VQFN_RHB"、
    "packageCarrier (包装载体)":"剪切带"、
    "customReel":正确、
    "生命周期":"活动"