This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:SDA 和 SCL 引脚的最大灌电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485597/tusb8044a-maximum-sink-current-for-sda-and-scl-pins

器件型号:TUSB8044A

工具与软件:

我正在尝试确定使用 TUSB8044A 的设计在 I2C 线路上使用的上拉电阻值。 我需要知道 SDA 和 SCL 线可以灌入多少电流、但我无法在数据表上找到此信息。 如果有人知道这些信息、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL 的测试条件是4 mA。

    μ I²C 规格在3 mA 时需要0.4V 电压、在6 mA 时需要可选0.6V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDA/SCL 上的外部上拉电阻可以为2k。

    好的

    Brian