This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:通过 LDO 或 DC/DC 的1.0V 和2.5V 电源线提供电源。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485431/dp83867ir-supply-on-1-0v-and-2-5v-power-line-from-ldo-or-from-dc-dc

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

您好!

TI 是否建议在 DP83867IR 上使用1.0V 和2.5V 电源、"来自 LDO"或"来自直流/直流"?   如果您有此答案、请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hattori-San、

    可接受、具体取决于客户 BOM 和系统要求。

    我们通常使用 LDO 来降低 BOM 成本、但代价是降低电源效率。

    谢谢!

    Evan