This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用支持 RGMII-1000BASE-X 模式的上游驱动器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485441/dp83869hm-using-upstream-driver-with-rgmii-1000base-x-mode

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我最近一直 使用向上流的 Linux 驱动程序对 DP83869HM 器件进行测试。 此驱动程序的上游版本可在1000Base-X 模式中实现自动协商、而此器件的数据表指出这不受支持:

>在光纤模式下,速度不是通过自动协商决定的。 链路的两端必须配置为相同的运行速度。

在我的测试中、我没有看到器件在此模式下工作正常(启用了自动协商)。

我还注意到树外驱动程序禁用了自动协商功能: https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/blob/main/linux_drivers/dp83869.c

当前推荐与1000Base-X 一起使用的驱动程序是什么? 如果是 Out of tree 驱动程序、是否有计划在上游版本中解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    [quote userid="645773" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485441/dp83869hm-using-upstream-driver-with-rgmii-1000base-x-mode 当前推荐使用什么驱动程序用于1000Base-X?

    我们建议将我们的 Out of Tree GitHub 驱动程序与我们的以太网 PHY 配合使用、因为它们是最新的。 您是否可以使用已链接的 GitHub 驱动程序进行测试、看看这是否可以解决您的问题?

    [quote userid="645773" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485441/dp83869hm-using-upstream-driver-with-rgmii-1000base-x-mode 如果是树外驱动程序、是否有计划在上游版本中解决此问题?

    我们计划在内核(上游)驱动程序中解决此问题、但目前没有此更改的设定日期。

    此致!

    Shane