This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:眼图测试

Guru**** 2875230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479819/tusb522p-eye-test

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

你好、专家

您能否与我分享一些关于如何使用 TUSB522P 进行眼图测试的用户指南? 如果您还能告诉我如何配置 USB 信号 以及如何设置测试仪器、可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeny:

    要使用 TUSB522p 捕捉眼图、您需要几点。  

    1) 1)超高速 USB 主机(5Gbps)

    2) USB-A 或 USB-C 分接装置。 这样会将 USB 连接器与 SMA 电缆分开以连接到示波器

    3)在范围内的 USB 兼容软件

    4) 4)您需要将 USB 主机上的端口配置为合规性模式

    5) 5)您可能需要函数发生器来手动选择要从主机输出的模式。  

    您希望从主机到示波器的损耗尽可能低

    步骤:

    1) 1)使用 USB 主机上的合规性软件将端口配置为5Gbps 的合规性模式。  

    2)将分线装置连接到 USB 主机

    3) 3)将 SSTXp/n 连接到示波器

    4) 4)在250mV 偏移和500mVpp 下连接函数发生器。 从10-20Mhz 发送单个脉冲到 SSRXp 线路以更改符合性模式。

    5)在示波器上运行合规软件,并相应地调整模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    我们可以测试 TX 路径眼图模式、如何测试 RX 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feeny:

    对不起延误,我出去旅行。 这将是 RX JTOL 测试。 这不会有一个眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RX jtol 测试、您需要一个置于环回模式的主机。 接收的所有数据。 SSTX 引脚将从 BERT 连接到 USB conn。 SSRX 将从 USB conn 连接。 连接到 BERT。 这是一项抖动容限测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖