This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:有关在 TUSB1104中针对 USB 3.2 Gen 2x2使用自动 AEQ 模式的指南

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482589/tusb1104-guidance-on-using-auto-aeq-mode-in-tusb1104-for-usb-3-2-gen-2x2

器件型号:TUSB1104

工具与软件:

我们使用 TI TUSB1104转接驱动器开发了一个 FMC 卡、用于测试我们的 USB 3.2 Gen 2x2 (每通道10Gbps) IP 内核。 该测试的主机平台包括 Xilinx、Altera (Intel)、Lattice Semiconductor 和 Asmedia 生产的高速 FPGA 电路板。

我们的目标是通过 USB 合规性测试。

引脚搭接模式(默认设置)下的观察结果:

  • 设置:ASMedia Type-C 端口+ Amphenol 电缆
  • 通道1:未能枚举、在枚举期间保持在恢复状态。
  • 通道2:成功作为 USB 2.0进行枚举、但未实现 USB 3.2操作。

当前使用的配置和 EQ 值:

USB 连接器面向端口接收器(CRX1、CRX2引脚)均衡:

  • 5GHz 时的 EQ 增益减去100 MHz = 11.6dB 时的增益

面向 USB 主机的端口接收器(SSTX1、SSTX2引脚)均衡:

  • 5GHz 时的 EQ 增益减去100 MHz = 6dB 时的增益

完全自适应均衡(FULL AEQ)模式注意事项:

根据 TUSB1104数据表、当配置为完全自适应均衡模式时、该器件会根据信号通道特性自主确定最佳均衡设置。 该模式动态调整短通道和长通道的均衡、以优化信号完整性。

我们打算使用 该模式实现最佳性能。

AEQCFG 引脚当前设置为0x08 (在引脚搭接模式下悬空)、从而启用完全自适应均衡模式。

指导请求:

我们需要有关正确使用完整 AEQ 模式的详细说明、包括:

  1. 确认正确的 AEQCFG 设置以获得最佳性能。
  2. TI 有关完整 AEQ 模式实现的应用指南或参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sawan:

    AEQ 模式下最重要的引脚如下所示。 这将启用/禁用 AEQ 并确定 AEQ 可达到的最大 EQ。

    AEQ 过程如下:

    达到最佳 EQ 设置的时间将始终小于400us。 如果超出此范围、则器件的设置和配置出现问题。   

    AEQ 将仅适用于面向连接器的引脚。 面向主机的引脚将仍然具有固定的 EQ、因为此路径将在 PCB 中设置。  

    下面是对数据表中 AEQ 的一些更深入见解:

    没有适用于所有电路板的最佳设置。 必须针对要在其中使用的每个应用对转接驱动器进行调优。 主要影响因素是插入损耗和 ISI。 每个系统将具有不同级别的这些参数。 我建议保持如下设置。  

    SSEQ0/SSEQ1:这将根据您的 PCB 设计进行调整。  

    AEQ:启用

    AEQCFG:设置为最大值(PUP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    感谢您的答复。

    达到最佳 EQ 设置的时间将始终小于400us。 如果超出此范围、则表示器件的设置和配置存在问题。   

    -如何查看,我的意思是是否有任何寄存器或其他东西知道 EQ 设置超出范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sawan:

    下图对此进行了定义。 这是从数据表中得出的。 如果电池寿命超过400us、则可能存在问题、因为它超过了数据表中列出的最大时间。