This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bytes-3P-BE-AM6254:AM6254 DDR4速度比

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484342/bytes-3p-be-am6254-am6254-ddr4-speed-ratio

器件型号:BYTE-3P-BE-AM6254

工具与软件:

尊敬的 TI 同事

关于 AM6254 SOC DDR 接口、由于 TI EVM 设计文件显示 DDR4为 MT40A1G16KD-062EIT:E、我检查了此组件规格、DDR4速度比为3200MT/s、但 SoC 仅支持 max1600MT/s。  还可以吗?

MT40A1G16KD-062EIT:E

https://sg.micron.com/products/memory/dram-components/ddr4-sdram/part-catalog/part-detail/mt40a1g16kd-062e-it-e

另一个与 Micron 的 LPDDR4相关的问题是、

X16中最接近的密度是1、5GB (12Gb)、MT53E768M16D1ZW-046 AIT:C

不确定这是否是成本降低路径的最佳选择、因为该器件还需要17位行寻址、因此您需要检查控制器是否能够使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yajun、只要器件的速度等级等于或大于 SoC 支持的最大传输速率、就可以使用它。  因此、对于 AM62x、您需要使用1600MTs 或更高的内存速度等级。

    您需要选择2的功率密度。  因此、1GB 或2GB 设备都可以工作。  不支持1.5GB 设备。

    此致、

    James