This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1EVM:DS90UB984-Q1EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1EVM, DS90UB984-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484794/ds90ub983-q1evm-ds90ub984-q1evm

器件型号:DS90UB983-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB984-Q1EVM

工具与软件:

我有关于 DS90UB983-Q1EVM 和 DS90UB984-Q1EVM 的一些技术问题、感谢您在以下方面提供帮助:

  1. 系统是否支持以下连接方法:PC -> DS90UB983-Q1EVM -> FPD LINK 电缆-> DS90UB984-Q1EVM ->面板(一个或两个面板)?
  2. 是否有可用于连接 DS90UB983-Q1EVM 和 DS90UB984-Q1EVM 的电缆? 如果是、您能否提供器件型号?
  3. 您能否澄清"板载 I2C 地址和模式选择"功能的配置设置?
  4. 系统是否支持 DisplayPort 或嵌入式 DisplayPort Rx / Tx 合规性测试?

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此 帖子似乎是另一个主题的副本: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484797/interface-forum/


    1.可以。可以将任何 DP 源端(SoC、FPGA、具有可配置 DP 输出的 PC 等)连接到  DS90UB983-Q1EVM。 FPD-Link 连接应使用同轴电缆或 STP 电缆。 如果存在此特定的 EVM 集、则可以使用 H-MTD 电缆。 可以使用984 EVM 的 DP0/1输出将 DP/eDP 输出连接到一个或两个面板。

    2.可以使用 H-MTD 电缆连接它们、您可以在 EVM 用户指南的"电缆信息"表中找到电缆部件号

    可以为983和984器件设置不同的 I2C 地址和模式选择、以更改输入/输出视频接口配置、FPD4/FPD3模式、数据速率和独立或双配置等配置。 这些引脚是使用 IDx 和 MODE_SELx 引脚设置的、在 EVM 上则是使用板载开关设置的。

    4.数据表提到983 兼容 DP/eDP v1.4984是 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器


    此致、
    Ikram