This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:RL 和 CL 的最大数据速率。

Guru**** 2753335 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483302/trs3232e-maximum-data-rate-with-rl-and-cl

器件型号:TRS3232E

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您愉快!

我对 TRS3232E 的最大数据速率有一个问题。

根据 DS、最大数据速率与 RL 和 CL 有关系。

您能帮助解释一下 RL、CL 如何影响费率吗?

它是否有这方面的任何表述?

谢谢!

祝你一切顺利。

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答]逻辑器件的输出转换速率是多少? (RS -232驱动器使用的电压比逻辑器件更高、但原理是相同的。)

    RL 不具有较大的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    正如 Clemens 回答、总线电容效应较大。 电缆长度越长、总线的负载电容越大、从而影响最大数据速率。 负载电阻器有一定的影响、但当驱动器处于活动状态时、主要会导致总线上出现漏电流。 如果 RL 非常低、RS232的电荷泵可能会开始下降、因此最好不要使用较低的 RL。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!

    您能帮助解释一下"如果 RL 非常低、RS232的电荷泵可能开始下降"吗?  

    我完全不明白。

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232驱动器专为5 kΩ± 2 kΩ 负载而设计。 电荷泵具有一定的输出阻抗。 当您尝试从输出中汲取过多电流时、输出电压将下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即获取、

    谢谢克莱门斯!