This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:是否禁用 WUP 模式?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485429/tcan1473-q1-disable-wup-mode

器件型号:TCAN1473-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TCAN1473-Q1具有 WUP 模式、该功能是否可以禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    您能否分享有关为何在此场景中需要禁用 WUP 的更多信息?

    唤醒模式(WUP)是 ISO 11898-2标准的一部分、无法在睡眠模式下禁用。  

    但是、我会研究 TCAN114X-Q1 系列器件、它们具有被称为选择性唤醒(局部联网)的功能。 这可以在系统中配置为根据特定器件的 ID 唤醒这些器件。  

    此致、

    Ethan