This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:建议封装尺寸-目标阻抗

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475730/sn75lvpe5412-recommended-foot-print---target-impedance

器件型号:SN75LVPE5412

工具与软件:

您好!  

     为实现最佳布局设计、请您在器件焊盘上提供目标阻抗。

     已考虑转换时间 ~7ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rustam:

    您能否澄清一下、您是在寻找有关高速引脚的目标阻抗还是器件的 GND 焊盘的指导?

    PCI Express 插卡的 PCIe 通道的推荐阻抗为85Ω(规格范围为70Ω-100Ω)。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rustam:

    您能否告诉我、您是否根据您的请求寻找此指南?

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、标记为已解决。