This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于时钟的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485219/sn65dsi86-question-about-clock

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

嗨、团队:

如果我们使用 DACP/N 引脚作为时钟源、我们应将 REFCLK 接地、是否需要其他任何参数? 例如应该设置 I2C 寄存器?

如果我们使用 DACP/N 作为源、是否存在任何问题?

如果我们使用  DACP 而非 REFCLK、您能详细解释一下吗?  

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEO

    请参阅此 E2E 主题 、获取 DSI86编程电子表格。 您可使用此电子表格生成 DSI86寄存器编程值、具体取决于使用 DSI CLK 还是 REF CLK。

    如果不使用 REFCLK、则建议将其拉至 GND。

    建议使用 REFCLK 而不是 DSI CLK、因为 DSI CLK 往往比 REFCLK 具有更多抖动。

    谢谢

    David