This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:为 DS100BR111SQE/NOPB 提供了 Theta JC (结至外壳的电阻)和 Theta JB (结至电路板的电阻)值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485175/ds100br111-available-theta-jc-resistance-from-junction-to-case-and-theta-jb-resistance-from-junction-to-board-values-for-ds100br111sqe-nopb

器件型号:DS100BR111

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我很好奇是否有任何可用的:

    1. Theta JC (结至外壳的电阻)、以 degC/W 为单位
    2. Theta JB (结至电路板的电阻)(摄氏度/瓦)

 DS100BR111SQE/NOPB 的另一个可用于热仿真。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的热阻值、

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 42.6
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 35.0
    Result-Theta JB (标准数据表值) 19.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 0.4
    Result - psi JB (标准数据表值) 19.3
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 3.3

    谢谢

    David