This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1是否像 TJA1052IT 一样支持 STB 模式?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, ISO1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484865/tcan1145-q1-whether-tcan1145-q1-support-stb-mode-like-tja1052it

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO1042-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们正在招标 TJA1052IT。 而客户挑战 TCAN1145-Q1不支持 STB 模式。 您能帮助确认 TCAN1145-Q1是否支持它吗?

如果不能、哪一款 TI 器件能够 PTP 到达 TJA1052IT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    我们没有 P2P 来替代 TJA1052IT。 TCAN1145-Q1是完全不同的器件、具有不同的引脚排列和功能。

    TJA1052IT 是隔离式 CAN 收发器、我们产品系列中唯一的隔离式 CAN 是 ISO1042-Q1、它具有相同的功能、但引脚排列不同(8引脚)。

    如果客户需要相同的功能、但可以接受不同的引脚排列、ISO1042-Q1是不错的选择。 如果他们需要 P2P、很遗憾我们不需要。  

    我会将该主题转给 ISO 团队、以帮助进一步解决孤立的 CAN 问题。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Sean。