This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:寻找验证路径的理想方法。 请查看并提供反馈 AM26C31 AM26C32C

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, AM2632, AM26C31, AM26C32C, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483546/am2632-looking-for-the-best-method-to-verify-the-paths-please-review-and-provide-feed-back-am26c31-am26c32c

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: AM26C31AM26C32CTHVD1420、THVD1520

工具与软件:

您能向我提供在发生某些情况时对后续电路的正常响应吗?

1.跳接表中所述的引脚。
2.运行测试。 测试应该失败。
3.将第一组引脚保持短接状态、跳接第二组引脚、如表中所述。
4.在 下表所示的 J7 1-4上输入脉冲序列。  
5.停止脉冲序列打开表中所述的引脚、同时保持另一个设置短接。
6.在 下表所示的 J7 1-4上输入脉冲序列。  测试应该失败。
7.停止脉冲序列打开表中所述的引脚。 两组引脚现在应该都打开。
8.在 下表所示的 J7 1-4上输入脉冲序列。  测试应该失败。

 

脉冲序列为0XAA5555

 

 

…的目的是验证信号路径 Δ V IN 和 OUT。 因此、我们的一位团队成员认为我们可以使用我发送的方法来验证路径是否正常运行。 如果有更好的方法、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦斯您好!

    您能验证您的设备吗? 您刚才提到的器件不是我在 TI.com 上看到的器件、因此我不确定应该在哪里提出您的问题。

    如果是用于  AM2632 然后、需要您澄清您正在查看的接口。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用器件型号 AM26C31 AM26C32C 时 、每个器件的下拉列表中都没有论坛。 它们是四路驱动器和接收器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦斯您好!

    我明白了、谢谢您提供的信息。 我不确定它们为什么不会出现、但这已经转给了我们的 Arm 微控制器团队、因此非常不同的器件系列。 我将找到合适的 TI 团队来帮助您解决此问题、并相应地发送您的帖子。 请期待短暂的延迟回复、以便我确定该问题、然后让该团队进行回复。 谢谢。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特伦斯

    您是否有我们可以回顾的驱动器和接收器原理图?

    看起来(从您的表中)、测量值和预期值不匹配。  

    我想知道在开路情况下、接收器是否会出现噪声或浮动到未定义的电平。 您可能需要添加一个外部失效防护电路、以确保接收器上具有适当的偏置、因此您使用的接收器不包含失效防护偏置(Vth 在失效防护收发器中为负)、因此可以清楚地定义其状态。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当驱动器的 Y/Z 引脚连接到接收器的 A/B 引脚时,数据会通过。

    2.当一个或两个连接断开时,接收器的输出是未定义的。 它可能是高电平、低电平(因此您可能无法在表的第四个条目中获得预期的故障)或随机切换。

    您不清楚要测试的确切内容。 如果需要检测断开的连接、请使用像 AAAA5555这样的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有内置自动防故障器件可供您参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有失效防护输入的四通道器件。

    所有现代收发器(例如 THVD1520/THVD1420等 THVDxxx)都具有失效防护输入、但是1+1器件、因此需要其中四个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 是正确的、我们的4x 接收器是较旧的器件、没有内置失效防护保护功能。 较新的单通道收发器是具有失效防护保护功能的收发器(您可以通过查看 Vth+并确保其低于 GND 来验证)。  

    为了确保定义的状态、如果要使用 AM26接收器、则需要在差分接收器上放置外部上拉(A 引脚)和下拉电阻器(B 引脚)。  

    -鲍比