This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:Vertiv USB-C 与 FTDI 问题、声称其为 TVS 二极管问题

Guru**** 2770035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484244/tpd1e10b06-vertiv-usb-c-with-ftdi-issues-claims-it-is-tvs-diode-issue

器件型号:TPD1E10B06
Thread 中讨论的其他器件: StrikeESD122

工具与软件:

Vertiv 表示除了 USB 接口外、ECF 仍能正常工作。

 FTDI 声称可能是 TVS 二极管的原因。

 随附了 USB C 12引脚连接器的原理图和列表。

请就 TPD1E10B06 USB-C 连接器的布局和原理图提供意见。

 e2e.ti.com/.../7007XXG1_5F00_USB_5F00_Micro_5F00_Service_5F00_Port.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您能详细说明一下发生了什么情况吗? IC 是否会因 ESD 冲击而损坏? 另外、VBUS 线上的电压是多少?

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会损坏。  USB 通信无法正常工作。  他们声称布局和 TVS 二极管会导致 USB 无法正常工作。   我想、  在 D 线路上、我们的 ESD122可能比  Vbus 上的 TPD1E10B06更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    根据原理图和布局、我认为 ESD122的使用没有任何问题。 二极管看起来尽可能靠近连接器、建议用于 ESD 保护。 USB 通信是否可以在没有二极管的情况下工作?

    此致!

    McKenzie