This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:SN65HVD485EDR 混合 D/C 和打标

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483924/sn65hvd485e-sn65hvd485edr-mix-d-c-and-marking

器件型号:SN65HVD485E

工具与软件:

我想询问一下标签显示 d/c 2309 ,左下方是33 ,但卷带排序33和34不是按顺序排列,激光标记的厚度各不相同,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    我将联系我们的一位产品工程师、征求他们的意见。 当他们向我提供反馈时、我会及时回复。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 bobby, 我会一直等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard:

    请参阅以下评论:

    "组装/测试地点日期代码是指材料被标记的时间。 因此、如果该批次在一个月结束/下个月开始、如果处理超过2天、该批次上的标记将是32或33 (仅举一例)。

    在测试期间、两天(32和33标记)的产品将全部合并在一起、无需任何订单;根据首先进行测试的内容、它们将相应地安排在 T&R 中。  

     

    标记差异可能是由于机器的使用不同造成的。 它们都应保持在规格范围内。"

    基于此、这种变化似乎是可以的。

    -鲍比