This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:SPE MDI 主/从配置

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484836/dp83tc812r-q1-spe-mdi-master-slave-configuration

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

工具与软件:

为了在实习中工作、我正在开发一款支持多种 SPE 接口的 SPE 交换机、例如10BASE-T1L、100BASE-T1和1000BASE-T1。
为此、我将使用 DP83TD510E、DP83TC812R 和 DP83TG720R。

我只对主/从配置感到困惑。

使用 DP83TD510E、可以通过 strap 配置引脚或 PMA_PMD_CTRL 寄存器(地址= 0x1834)轻松设置主或从配置。
这是一种首选模式、两个设备协商谁成为主设备。
仅当在 AN_ADV_1寄存器(地址= 0x202)中设置了"强制主设备/从设备"时、PMA_PMD_CTRL 中的配置才是不可协商的。

如何使用 DP83TC812R 和 DP83TG720R 来解决这个问题?
它们都有一个与 PMA_PMD_CTRL 类似的等效寄存器、但 PHY 会协商这个问题还是强制执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    对于 DP83TC812R 和 DP83TG820R、没有主器件/从器件协商过程。 必须使用引脚或寄存器控制将 PHY 配置为主器件或从器件。 PHY 将保持该模式、直到引脚配置(strap)值改变、器件复位或寄存器值改变。

    此致、

    Nick